Enchufes de la corriente eléctrica
Los enchufes de energía son esenciales en cualquier ajuste comercial o doméstico. Tener bastantes enchufes es crucial para proporcionar una caja fuerte, fuente de alimentación uniformemente dispersada.
Si usted está intentando a la fuente un enchufe eléctrico conveniente, usted encontrará lo que usted necesita aquí en RS. Almacenamos una gama de los enchufes de energía y estos productos son hechos por los fabricantes establecidos y se pueden enviar a usted hoy.
Leído encendido para descubrir más sobre los enchufes de la corriente eléctrica y sus aplicaciones.
¿Cuáles son enchufes de energía?
Los enchufes de energía contienen una corriente eléctrica, que provee de su equipo la energía que ella necesita funcionar cuando está tapada en el enchufe. Un enchufe eléctrico puede accionar cualquier cosa de una computadora a la maquinaria y tener un zócalo de la buena calidad es una inversión segura.
Los enchufes de energía se refieren a menudo como un enchufe eléctrico o de pared, un enchufe eléctrico, o zócalo de energía. Están instalados generalmente en las paredes, pero se caben a veces al piso o al techo en ajustes industriales o de la oficina.
¿Cómo los enchufes de la energía eléctrica trabajan?
Un enchufe eléctrico actúa como la entrada para que el equipo conecte con la rejilla eléctrica. La rejilla eléctrica envía la corriente alterna al enchufe. Los dos agujeros que vemos en el enchufe son parte de un lazo del alambre, y actos de este alambre como conductor eléctrico. Cuando el enchufe unido al equipo eléctrico o a la maquinaria se inserta en el enchufe eléctrico, el lazo es completo, creando un circuito. Esto significa que la electricidad atraviesa el equipo, accionándolo para arriba.
El voltaje estándar en los E.E.U.U. es 120V para un enchufe eléctrico, mientras que el promedio es más alto en Europa, con valores entre 220 y 240V. Un enchufe 125V está también disponible a veces, pero usted necesitará comprobar la capacidad del voltaje en el edificio antes de que usted instale el enchufe. Además, usted necesitará comprobar el grado actual para asegurarlo es conveniente y seguro.
Cuando usted ve el grado actual para el enchufe, usted puede también notar la letra “R” o la palabra “receptáculo”. Esto indica que es un receptáculo para el enchufe que se une al equipo eléctrico.
El voltaje y el grado actual serán enumerados en el enchufe así que usted puede ver donde podría ser un ajuste conveniente.
¿Cuál es la diferencia entre un enchufe dos-pinchado y three-pronged?
Hay tipos de 15 de enchufes de la corriente eléctrica utilizó por todo el mundo. El Ministerio de los E.E.U.U. de administración del comercio internacional del Comercio ha asignado cada uno de estos 15 con una letra, y los enchufes son el tipo A (un enchufe dos-pinchado) y B (un enchufe three-pronged) en Norteamérica.
Los enchufes de energía dos-pinchados tienden para ser mas comunes en más viejos hogares y no tienen el agujero “puesto a tierra” que los enchufes three-pronged tienen. Éstos mecanografían los enchufes de A no tienen un alambre que pone a tierra, mientras que lo hace el tipo B unos. El alambre que pone a tierra es una capa agregada de seguridad pues toma cualquier corriente adicional en la tierra, neutralizando la corriente y volviéndola a un nivel seguro. Casas más nuevas y los edificios comerciales se requieren para tener el tipo B, enchufes de energía three-pronged.
¿Para qué los enchufes de energía se utilizan?
Los enchufes de energía se utilizan para funcionar el equipo eléctrico y aplicaciones. Sin embargo, tienen una variedad de usos.
Por ejemplo, un enchufe de pared en una característica residencial será utilizado para funcionar el equipo doméstico, tal como un secador de la microonda o de pelo. Un zócalo de energía en la fábrica, la oficina, o el otro ajuste comercial es más probable ser utilizado funcionar la maquinaria o proporcionar la energía para las computadoras.
Cuando usted está buscando para un enchufe eléctrico, vale el tener del ajuste que usted lo necesitará para en la mente.
¿Cuáles son las diversas características de los enchufes de energía?
Cuando usted está eligiendo el enchufe eléctrico, vale el tener de una idea de los diversos tipos que están disponibles. Si usted está mirando la gama para la venta RS, usted verá que usted puede utilizar los filtros en el lado izquierdo de la página para enangostar su búsqueda o para utilizar la barra de la búsqueda en la tapa de la página.
Aquí están algunos ejemplos de las características que nuestros enchufes de energía ofrecen:
Enchufe de energía del carril del estruendo
Un enchufe que es conveniente para montar sobre un carril del estruendo es una solución práctica del almacenaje del enchufe de energía. Pueden ser agregados al carril y ser almacenados dentro de un gabinete de control, guardando el claro del suelo de cables y de alambres.
enchufe del Multi-enchufe
Si usted necesita accionar varios artículos eléctricos inmediatamente, un enchufe del multi-enchufe es la solución ideal.
Enchufe del protector de oleada
Un enchufe del protector de oleada se diseña de una manera que prevenga oleadas de la energía. Si hay varios dispositivos eléctricos enchufados inmediatamente, el protector se equipa para pararlo de sobrecargar, causando el daño al equipo eléctrico.
¿Por qué elija RS para sus enchufes de energía?
Somos la distribuidor autorizada más grande de los enchufes de energía en Norteamérica. Nosotros fabricantes principales de Inventario, incluyendo Siemens, Phoenix Contact, Hoffman, Schurter, y nuestra propia marca de fábrica RS Pro. Nuestra gama de los enchufes de energía resuelve los estándares más altos de la industria del funcionamiento, asegurarle puede crear un espacio que sea práctico y seguro.
Si usted tiene cualquier pregunta, nuestro equipo está en la mano para ayudar - a get en touch hoy. Usted puede también encontrar consejo en nuestro expert hub contento.